This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:正在尝试恢复带故障的XDS110固件

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/565218/ccs-tm4c1294ncpdt-trying-to-recover-bricked-xds110-firmware

零件号:TM4C1294NCPDT
在“线程:CC2650”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

背景:

使用CC2650启动板(具有基于TM4C129的XDS110板载仿真器),我们尝试使用 本wiki中介绍的步骤升级XDS110固件。  但是,boot_loader.bin和firmware.bin都已被擦除,因此通过XDSDFU实用程序进行升级似乎不再工作(假设它需要boot_loader.bin或现有firmware.bin来更新固件)。

根据“C:\ti\ccsv6\css_base\con\cuscif\xds110”下的readme.txt文件,它建议boot_loader.bin位于0x0000,firmware.bin位于0x4000);但是,它建议要使用CCS恢复,我们需要加载相应的boot_loader.afx文件,该文件找不到。

是否有人可以帮助您了解如何从砖式XDS110仿真器中恢复?  我想XDSDFU实用程序所需的任何软件都必须首先通过CCS加载到TM4C129。  因此,要加载的说明和文件清晰明确(它们在哪里?) 我们将非常感谢恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎使用LMflasher来刷新两个bin文件,工作正常! 我将此标记为已解决