请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
零件号:TM4C1294NCPDT 在“线程:CC2650”中讨论的其它部件
工具/软件:Code Composer Studio
背景:
使用CC2650启动板(具有基于TM4C129的XDS110板载仿真器),我们尝试使用 本wiki中介绍的步骤升级XDS110固件。 但是,boot_loader.bin和firmware.bin都已被擦除,因此通过XDSDFU实用程序进行升级似乎不再工作(假设它需要boot_loader.bin或现有firmware.bin来更新固件)。
根据“C:\ti\ccsv6\css_base\con\cuscif\xds110”下的readme.txt文件,它建议boot_loader.bin位于0x0000,firmware.bin位于0x4000);但是,它建议要使用CCS恢复,我们需要加载相应的boot_loader.afx文件,该文件找不到。
是否有人可以帮助您了解如何从砖式XDS110仿真器中恢复? 我想XDSDFU实用程序所需的任何软件都必须首先通过CCS加载到TM4C129。 因此,要加载的说明和文件清晰明确(它们在哪里?) 我们将非常感谢恢复。