This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC1310:IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 主板配置文件可能不正确。 (仿真软件包6.0 .576.0)

Guru**** 2012540 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1350, LAUNCHXL-CC2640R2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/589066/ccs-launchxl-cc1310-icepick_c-error-connecting-to-the-target-error--242-0x0-a-router-subpath-could-not-be-accessed-the-board-configuration-file-is-probably-incorrect-emulation-package-6-0-576-0

部件号:LAUNCHTXL-CC1310
主题中讨论的其他部件:CC1310CC1350LAUNCXL-CC2640R2

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我在对启动板编程时经常遇到错误:'IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 主板配置文件可能不正确。 (仿真软件包6.0 .576.0)"

一旦发生此错误,重试的时间将不会超过此错误。

一个简单的电路板电源循环(拔下,等待5秒,重新插入)会修复一段时间,但由于CCS对事物进行编程的速度非常慢,这在开发过程中对我的迭代时间造成了相当大的影响。

通常在5-10个编程周期后会发生这种情况。

很明显,XDS110固件进入某种奇怪的状态,需要重置才能退出。

我使用的是CCS 7.1 0.0.0016万 for Linux和它安装在探测器上的任何版本的-它要求在第一次运行时更新探测器固件,我允许它这样做。

这是否为已知问题,是否有可用的或即将推出的修复程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我没有在Linux上广泛使用CC13xx设备,但我还没有在该操作系统上看到此问题。  

    您收到的错误242如以下页面的5.24 部分所示:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Debugging_JTAG_Connectivity_Problems 

    对于CC1310,上面一节特别提到加载到目标的坏固件如何触发此行为。 我会尝试看看是否存在与代码的特定修改和连接能力相关的关系。  

    Michael Moon 说:
    一个简单的电路板电源循环(拔下,等待5秒,重新插入)会修复一段时间,但由于CCS对内容进行编程的速度非常慢,因此在开发过程中对我的迭代时间产生了相当大的影响。


    您可以通过简单地从核心“断开”而不是终止调试会话来简化此步骤。 发生此错误时,很可能尚未连接Cortex M3,如以下屏幕所示

    此时,您只需重启电路板,然后右键单击上面突出显示的行并选择"连接目标"。 这将导致CCS重新连接到Cortex M3,而无需重新启动调试会话。

    我会密切关注其他报告,并尝试了解特定于Linux的任何内容是否会引发此问题。  

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,下次我会尝试重新连接并批量擦除,并告知您。

    FWIW,当它进入这种状态时,UART (ttyACM0)仍然工作正常,因此几乎肯定不是USB问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我右键单击调试会话项目时,"连接目标"和"断开目标"将灰显,其他大多数选项也是如此。

    唯一明显有用的选项是"重新启动",这会触发"无法访问路由器子路径"错误。

    右键单击我的CCXML并选择“调试为”->“Code Composer调试会话”具有相同的效果。

    奇怪的是,我记得CCS 7.0 中存在的'ASS Eras'脚本现在在CCS 7.1 中似乎不存在(我的“脚本”菜单只显示“无可用脚本”),所以我让主板摆脱这种状态的唯一方法似乎是拔下/重新插入。

    我刚刚注意到,当主板处于死锁状态时,它有时会执行此操作。我 将从现在开始密切关注相关情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [QUOTE USER="Michael Moone")当我右键单击调试会话项目时,"Connect TARGET"(连接目标)和"Disconnect TARGET"(断开目标)将显示为灰色,其他大多数选项也是如此。您是右键单击顶部的条目(即CCXML文件的名称),还是右键单击"Texas Instruments XDS110 USB Debug Probeer/Cortex_M3_0"(德州仪器(TI)调试探头/Cortex_M3_0")?

    要查看"Connect Target"(连接目标)或"Disconnect Target"(断开目标)选项,您需要右键单击 "Texas Instruments XDS110 USB Debug Probeer/Cortex_M3_0" core (Texas Instruments XDS110 USB调试探头/Cortex_M3_0)条目。

    例如,右键单击选项与上下文相关:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 7.0 7.1 中似乎没有我记得的'ASS Eras'脚本(我的"Scripts"菜单只显示"No scripts" available (无可用脚本)), 因此,我让我的主板脱离此状态的唯一方法似乎是拔下/重新插入。

    "脚本"菜单也与在"调试"窗口中选择的内容上下文相关。例如,"大量擦除"脚本仅在"Texas Instruments XDS110 USB调试探头/Cortex_M3_0"(核心) 在“调试”窗口中选择条目。 例如:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我在第二天就跑进了这个,按几次“大量擦除”似乎可以解决这个问题,让我在没有循环的情况下刷新新代码。

    感谢有关CCS上下文敏感性质的提示,我的正常开发环境是(相当好的)文本编辑器和终端,因此这种上下文敏感的内容只会让我烦恼;)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯,现在我有一个板,CCS每次我尝试连接到它时都会说这个-大概启动后它会很快进入一种奇怪的状态,CCS无法阻止它。

    由于CCS无法连接,我从未有机会调用“大量擦除”脚本,因为我无法输入“调试连接的上下文”

    如何拆砖此板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在CC1350中遇到类似情况。 我在错误消息对话框中有一个“重试”或“取消”按钮。 重试仅重新显示对话框。 Cancel (取消)将终止调试会话,Debug (调试)选项卡将消失。

    同一项目将在另一台LaunchPad CC1350上运行,没有任何问题。

    完整控制台输出:

    Cortex_M3_0:Gel输出:内存映射初始化完成。
    IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 主板配置文件可能不正确。 (仿真软件包6.0 .628.1)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在CC2640R2上遇到了类似的问题: 在LAUNCHXL-CC2640R2演示板上工作正常,但无法连接到具有相同芯片类型(CC2640R2)的目标板。

    在我的案例中,它在目标和XDS110上是不同的VDD级别。

    XDS110在3.3V电压下工作,而我的目标在3V电压下工作(我使用 了LAUNCXL-CC2640R2的XDS110部分)。

    在XDS110上,有一个条款规定使用接口级别转换器的目标VDD来解决此问题。 不幸的是,我无法使用它,因为我的目标板连接器上没有VDD,所以我通过在连接目标与XDS110的电缆上的所有接口信号(但不是GND)上添加100欧姆系列电阻器来解决它。

    现在对我来说还可以。