主题中讨论的其他部件:CC1310, CC1350, LAUNCXL-CC2640R2
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我在对启动板编程时经常遇到错误:'IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 主板配置文件可能不正确。 (仿真软件包6.0 .576.0)"
一旦发生此错误,重试的时间将不会超过此错误。
一个简单的电路板电源循环(拔下,等待5秒,重新插入)会修复一段时间,但由于CCS对事物进行编程的速度非常慢,这在开发过程中对我的迭代时间造成了相当大的影响。
通常在5-10个编程周期后会发生这种情况。
很明显,XDS110固件进入某种奇怪的状态,需要重置才能退出。
我使用的是CCS 7.1 0.0.0016万 for Linux和它安装在探测器上的任何版本的-它要求在第一次运行时更新探测器固件,我允许它这样做。
这是否为已知问题,是否有可用的或即将推出的修复程序?