This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ76PL455EVM:CCS编译器

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/591755/ccs-bq76pl455evm-ccs-compiler

部件号:BQ76PL455EVM

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想使用CCS测试BQ76PL455的示例代码。

但该代码是在版本5.1 .5中编译的。

我正在使用Windows10家庭版。 这里我无法在它上安装V5版本。

任何人都可以在更高版本(如V6)中重新编译相同的代码。

BQ76PL455A-Q1示例代码(修订版 a)

谢谢

Ritul Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritul,

    我尝试在7.1 中导入示例项目,并且我能够导入并生成它。  用户指南中提到的名称和步骤与我看到的不匹配,但这是我在导入项目时选择的名称和步骤。

    对我来说,由于该项目使用的是C运行时支持库的某个版本,编译器不提供该版本的预构建版本,因此必须在第一次生成时生成该版本,因此需要花费很长时间。  这肯定需要15分钟,但我的笔记本电脑速度不是很快。

    就示例的使用而言,我无法提供帮助,因为我不熟悉此设备。  如果您对电源管理论坛中的某个人有疑问,应该可以提供帮助。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    我按照你的指示执行了相同的步骤。

    单击"完成"按钮后,它将生成并发出一条警告。

    我已连接了卡扣。 它在底部可见。

    请帮助我解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    警告只是指出该项目是使用编译器的5.1 .........5版本创建的,但现在正在使用另一个版本构建。  如果要清除警告,可以打开项目属性。  选择左侧的“常规”,然后将右侧的编译器版本更改为已安装的版本。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢John。

    我的问题解决了。