工具/软件:Code Composer Studio
您好,
在CCS V7上构建项目时,gmake.exe 崩溃,因此无法完全构建项目(请参见下图)。 该项目 使用相同的代码生成工具在CCS V6上构建。
如果我使用CSS V6中的gmake.exe (将文件复制到C:\CCStudio_V7\ccsv7\utils\bin),则项目也可以在CCS V7中构建。
当gmake崩溃时,它会在运行post_build.bat文件时执行此操作。 奇怪的是,gmake.exe不会一直崩溃。
操作系统:Windows 7,32位
CCS 7.1 .0.0.0016万
CGT:16.9 G.2.LTS
此致,
Patrick