This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC1310:新导入项目的CCS生成设置是否已中断?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/591724/ccs-launchxl-cc1310-ccs-build-settings-broken-on-freshly-imported-project

部件号:LAUNCHTXL-CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我刚刚签出了另一个项目的git存储库,我需要开始处理该项目,但当我尝试导入该项目时,CCS严重中断。

我创建了一个全新的工作空间,因为CCS抱怨已经开放的工作空间,我喜欢在单独的桌面上组织项目。

导入似乎正常,但是当我尝试生成Project时,只会发生控制台显示"没有项目要构建的内容"。

如果我尝试调试,CCS进入调试模式,设置调试器,然后扼流圈,说“Load program error. 加载文件时遇到问题:/path/to/my/project/Debug/project.out could not open file"(无法打开文件)-可能是因为在生成阶段没有生成任何文件。

Debug目录明显为空,没有makefile或任何内容。

当我转到构建设置时,基本设置看起来不错,但树视图中有几个空白选项卡,当我单击它们时,我会看到Java例外情况和大多数空白设置窗格。

示例项目似乎工作正常,此项目在同事的计算机上工作正常。

屏幕截图:

1.2345万

项目日志

是否有比将所有文件复制到新的CCS项目更好的方法来实现此功能?

奇怪的是,它最初是从rfWsnConcentrator示例生成的,这是我在注意到CCS再次愚蠢时成功尝试的同一个示例。

PS:是的,这是CCS的默认配色方案,我没有故意让它看起来很可怕!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael,

    这是很奇怪的。 您的机器正在运行什么操作系统? 它是否与同事计算机上的操作系统相同,在该操作系统中,同一项目导入并构建良好?

    您正在导入CCS 7.1 ,对吗?  

    Michael Moony 说:
    PS:是的,这是CCS的默认配色方案[/QUOT]

    您的屏幕截图中的配色方案看起来肯定与我以前看到的颜色有所不同。 我的CCS设置为“Code Composer Studio -默认”主题(在“窗口”->“首选项”->“常规”->“外观”下),我认为这是默认设置。 您的设置是相同还是不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,AartiG:

    我运行的是Linux,我的同事使用的是Windows。 我们都在使用7.1 并通过git修订控制处理项目。

    我们通过新导入其中一个示例项目(内存中的rfWSNCollector)并逐字获取其.cproject来解决了该问题。 这似乎使我们的两个制度都感到高兴,并使我们能够继续共同发展。

    我无法提前发布,因为论坛显然将我的帖子放入审核队列,我无法访问它。 如果论坛允许我查看自己的线程并发布更新和编辑(即使在审核队列中),那么至少我可以发布审核后可供他们查看的其他链接,或者发布有关新问题的进一步测试或结果,这将是非常好的。

    我真的不知道旧的.cproject出了什么问题,它也来自一个示例项目,尽管可能是几年前的一个。 我预计CCS可能会抱怨该项目太旧,但却让它如此令人震惊,这有点令人惊讶。

    关于配色方案;

    是的,我 的设置为默认值。

    我认为问题在于CCS仅将其主题应用于某些元素或属性,而其他元素则由我的系统主题着色。

    我尝试 设置黑暗方案 ,这让大多数事情变得更好, 但它的某些方面令人愤怒-例如,当我在编辑器中选择关键字时,它会变成一个实心的白色块,我无法再阅读文本(与我首选的编辑器不同,按ESC不会清除突出显示), 控制台在深灰色背景上有黑色书写,这对可读性来说很糟糕。 我在主题编辑器中找不到影响其中任一特定颜色的设置。

    但是,由于我要尽可能地放弃使用CCS (我现在只使用它来生成makefile,这些makefile莫名其妙地为每个源文件和调试模式都有规则),因此奇怪的颜色方案对我没有太大影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通过刚导入其中一个示例项目(内存中的rfWSNCollector)并逐字获取其.cproject,成功地解决了这个问题。 这似乎使我们的两个系统都满意,并使我们能够继续共同开发。[/QUOT]

    感谢您的更新,很高兴听到问题已解决。

    Michael Moon 说:
    我认为问题在于CCS仅将其主题应用于某些元素或属性,而其他元素则由我的系统主题着色。

    是的,这很可能是这种情况,因此给您带来的不便,我很抱歉。

    我会将此主题标记为"已关闭",因为您已经能够继续开发。 如果以后遇到问题,请随时开始发布新帖子。