工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我刚刚签出了另一个项目的git存储库,我需要开始处理该项目,但当我尝试导入该项目时,CCS严重中断。
我创建了一个全新的工作空间,因为CCS抱怨已经开放的工作空间,我喜欢在单独的桌面上组织项目。
导入似乎正常,但是当我尝试生成Project时,只会发生控制台显示"没有项目要构建的内容"。
如果我尝试调试,CCS进入调试模式,设置调试器,然后扼流圈,说“Load program error. 加载文件时遇到问题:/path/to/my/project/Debug/project.out could not open file"(无法打开文件)-可能是因为在生成阶段没有生成任何文件。
Debug目录明显为空,没有makefile或任何内容。
当我转到构建设置时,基本设置看起来不错,但树视图中有几个空白选项卡,当我单击它们时,我会看到Java例外情况和大多数空白设置窗格。
示例项目似乎工作正常,此项目在同事的计算机上工作正常。
屏幕截图:
是否有比将所有文件复制到新的CCS项目更好的方法来实现此功能?
奇怪的是,它最初是从rfWsnConcentrator示例生成的,这是我在注意到CCS再次愚蠢时成功尝试的同一个示例。
PS:是的,这是CCS的默认配色方案,我没有故意让它看起来很可怕!