This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:未保存路径变量

Guru**** 2561930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/591187/ccs-cc3220sf-launchxl-path-variables-not-saved

部件号:CC3220SF-LAUNCHXL

工具/软件:Code Composer Studio

我对CCS很陌生,我面临着一种奇怪的行为。 在具有CCS 7.1 的Windows 7上,我使用浏览按钮添加路径变量。 新变量将显示在列表中。 如果单击“确定”,然后重新打开项目属性窗口,则该行不再存在。

我还试图直接写下这条路--没有机会。

为了保存变量,我需要做些什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对CCS很陌生,我正面临着一种奇怪的行为。 在具有CCS 7.1 的Windows 7上,我使用浏览按钮添加路径变量。 新变量将显示在列表中。[/QUOT]

    请您在添加此内容的对话框中发布一个屏幕截图,以便我们可以尝试在此处检查问题是否可重现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    屏幕截图如下:

    但是,重新启动PC后,我可以添加其它路径变量。 我不能再重复这种行为。 无论如何,没有出现错误消息:它刚刚删除了我重新打开对话框窗口时添加的新变量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,问题不再是可重现的,对吗? 在这种情况下,我们将关闭此线程。 如果您确实遇到了问题,请随时回来讨论。