This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:6.2 .16.04

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/590716/ccs-ccs_6-2-0-00050_installationerror_ubantu16-04

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我已在/opt/ti的ubantu 16.04 中安装了CCS 6.2 .0.0.005万。 我还在同一/opt/ti中安装了MCSDK 3_01_04_07。当我第一次启动CCS时,有一个更新说找到了新软件,当我选择安装选项时,我收到错误消息,如应用此更新的访问权限不足,错误是

收集要安装的项目时出错
 会话上下文为:(profile=EPP.package.cpp,phone=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect,操作数=)。
 未找到包含以下内容的存储库:binary,org.eclipse.platform.ide.executable.gtk.linux.x86_64,4.5 .1.M2015.0904万-0015</s>0015

配置已安装项目时出错
会话上下文是:(profile=EPP.package.cpp,phase = org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Configure,操作数= null -->[R]com.ti.targetcontent.zipselector.notmac 1.0 .0,action=org.eclipse.equinox.internal.p2.touchpoint.natives.actions.CopyAction)。
复制1.0 /opt/ti/ccsv6/eclipse/features/com.ti.targetcontent_ccc.tv/com.ti.targetcontent.properties时出现I/O错误0.20.1608万011655</xmt-block>1.1655万 -请参阅详细信息。
复制时出错:1.0 /opt/ti/ccsv6/eclipse/features/com.ti.targetcontent_ccv.microsoft.com/com.ti.targetcontent.properties 0.20.1608万011655</xmt-block>1.1655万

我还附上了相同的Scrren照片

任何熟悉Ubantu权限和CCS安装的人是否可以指导我...

谢谢,此致

v Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是否使用sudo或root权限在/opt/ti/中安装CCS? 在这种情况下,您还需要在以root用户身份运行CCS时进行更新。

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,丹麦语:
    我使用sudo privileges...ca安装了CCS,请指导我安装这些更新

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请以sudo形式启动CCS。 然后接受更新并照常运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹麦语:

    我在发布主题之前尝试了所有这些...但上述错误即将出现...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    问题是solved...user权限问题...谢谢您,丹麦语