This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Delfino项目:从CCS 3.2 迁移到6.1 .........0

Guru**** 2560970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/588511/ccs-delfino-project-migration-from-ccs-3-2-to-ccs6-1-0

主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我正在将基于Delfino 335的项目从CCS 3.2 迁移到CCS 6.1 .0。 我还使用MATLAB嵌入式编码器从状态图表中生成代码。

当我在CCS 6.1 中编译我的项目时,会收到以下警告,并且不是很清楚如何纠正这些警告。  

说明资源路径位置类型
#1.0247万-D创建输出节"PartIdRegsFile"而不使用节规范项目C/C++问题
#1.6002万-D Build属性供应商在“C2000_Platform/Platform/lib/IQmatH_fpu32.lib<IQ17cosPu.obj>”中缺少TI部分:无法确定兼容性。project。 C/C++问题
#1.6002万-D Build属性供应商在“C2000_Platform/Platform/lib/IQmatH_fpu32.lib<IQ17sinPu.obj>”中缺少TI部分:无法确定兼容性.project .C/C++问题
#1.6002万-D Build属性供应商在“C2000_Platform/Platform/lib/IQmath_fpu32.lib<IQmathTables.obj>”中缺少TI部分:无法确定兼容性。Project .C/C++问题

任何帮助或建议都很好。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这些错误可能是由于所使用的编译器版本的更改而引起的。 我建议您使用3.2 中使用的编译器的旧版本。 这是为了避免类似的兼容性问题。 您应该能够从CCS安装它:
    processors.wiki.ti.com/.../Updating_CCSv6

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢您的回复。 迁移的主要原因是要跟上最新的IDE和编译器。 如果我们在新IDE中使用较旧的编译器,则不能满足我们的主要要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    crond daemon 说:
    #1.6002万-D build attribute vendor section TI missing in "c2000_Platform/lib/IQmature_fpu32.lib<IQ17cosPu.obj>":compatibility cannot be determined. project. C/C++问题
    #1.6002万-D Build属性供应商在“C2000_Platform/Platform/lib/IQmatH_fpu32.lib<IQ17sinPu.obj>”中缺少TI部分:无法确定兼容性.project .C/C++问题
    #1.6002万-D Build attribute vendor section TI missing in "c2000_Platform/Platform/lib/IQmath_fpu32.lib<IQmathTables.obj>":compatibility cannot be determined。Project .C/C++ problem

    according to Wiki entry Warning: Build attribute vendor section missing in "<library or or object>:compatibility cannot be determined.TI.lib"  in IQint.TI:ther.TI missing.TI missing.TI 忽视或抑制这些警告应该是安全的。

    crond daemon 说:
    #1.0247万-D创建输出节"PartIdRegsFile"而不包含节规范项目C/C++ problem[/quot]如果查看Delfino 335设备(如controlSUARTITE\DEVICE_SUPPORT\F2833x\v142\DSP2833x_HEADERS\DCM_PARTID_D)2833)的control_Command示例文件,则可以  正确地将其添加到内存条目和PARTIDPARTID_PARTID_PARTID_D 零件标识登记结构以修复该警告。 我不熟悉MATLAB嵌入式编码器构建过程,了解如何知道您是否直接编辑了链接器命令文件,或者您是否需要更改某些MATLAB配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chester Gillon。 一个地图文件是从不具有 PartIdRegsFile部分的MATLAB生成的。 我们没有使用'D 2833x_Headers_nonBIOS.cmd'文件。

    我将探讨将其添加到MATLAB配置中的选项。 非常感谢您的支持。