工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我正在将基于Delfino 335的项目从CCS 3.2 迁移到CCS 6.1 .0。 我还使用MATLAB嵌入式编码器从状态图表中生成代码。
当我在CCS 6.1 中编译我的项目时,会收到以下警告,并且不是很清楚如何纠正这些警告。
说明资源路径位置类型
#1.0247万-D创建输出节"PartIdRegsFile"而不使用节规范项目C/C++问题
#1.6002万-D Build属性供应商在“C2000_Platform/Platform/lib/IQmatH_fpu32.lib<IQ17cosPu.obj>”中缺少TI部分:无法确定兼容性。project。 C/C++问题
#1.6002万-D Build属性供应商在“C2000_Platform/Platform/lib/IQmatH_fpu32.lib<IQ17sinPu.obj>”中缺少TI部分:无法确定兼容性.project .C/C++问题
#1.6002万-D Build属性供应商在“C2000_Platform/Platform/lib/IQmath_fpu32.lib<IQmathTables.obj>”中缺少TI部分:无法确定兼容性。Project .C/C++问题
任何帮助或建议都很好。 谢谢。