请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:TCI6638K2K工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我们使用以下设置通过XDS560v2 Pro Trace捕获内存事务日志:
我们修改了仅捕获DSP1 LSRAM (L2_1) EDMA WR访问的设置。
我们的应用程序默认使用EDMA_CC1_TC0,我们使用日志确认了这一点。 但是,当我们修改应用程序以使用 EDMA_CC4_TC0而不是 EDMA_CC1_TC0时,即使寄存器和参数集移动确认我们使用 的是EDMA_CC4_TC0,内存事务日志显示我们使用 的是EDMA_CC2_TC0。
此外,下面的事务主列表中没有EDMA_CC4。
到目前为止,我确定EDMA_CC2中没有将DSP1 L2SRAM作为目标地址的ParamSet。 我们正在使用CCS版本:6.1 .1.0.0022万。 对此有何建议?
提前感谢...