This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCSv6,Pro Trace内存事务日志显示错误的EDMA_CC

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/588299/ccs-ccsv6-pro-trace-memory-transaction-logs-shows-wrong-edma_cc

主题中讨论的其他部件:TCI6638K2K

工具/软件:Code Composer Studio

您好,  

我们使用以下设置通过XDS560v2 Pro Trace捕获内存事务日志:

我们修改了仅捕获DSP1 LSRAM (L2_1) EDMA WR访问的设置。

我们的应用程序默认使用EDMA_CC1_TC0,我们使用日志确认了这一点。 但是,当我们修改应用程序以使用 EDMA_CC4_TC0而不是 EDMA_CC1_TC0时,即使寄存器和参数集移动确认我们使用 的是EDMA_CC4_TC0,内存事务日志显示我们使用 的是EDMA_CC2_TC0

此外,下面的事务主列表中没有EDMA_CC4。

到目前为止,我确定EDMA_CC2中没有将DSP1 L2SRAM作为目标地址的ParamSet。 我们正在使用CCS版本:6.1 .1.0.0022万。 对此有何建议?

提前感谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    巴里斯

    此处使用的是什么设备? 我可以看到它有一些C66x DSP和ARM Cortex A15。 根据内核的数量,我猜这是某种类型的Keystone 2设备。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好John
    是的,他们使用的是TCI6638K2K。 它是具有A15+C66内核的多核设备。