This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在ccs7中导出项目链接器设置

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/589372/ccs-exporting-project-linker-settings-in-ccs7

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用ccs7。 对于每个项目,都有一个用于导入和导出项目设置的选项。 该选项只导出包含路径和符号设置,而不导出链接程序设置。 是否可以导出链接程序设置,如其它库(包括设置)?

如果是,请告诉我如何操作。 因为在我的项目中,我需要包含一些静态库。因此,每次创建项目时,都需要导入设置,并且需要手动包含静态库。 为避免导出链接程序设置选项可用,此选项非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    导出C/C++项目设置功能是我们从Eclipse继承的功能,非常有限。

    一种选择是只选择所有选项并将其复制,然后将其粘贴到新项目中。

    下面的捕获显示了您可以在何处获得正在设置的选项的完整列表。  您可以在此处选择所有选项。  然后,在新项目中转到同一节,单击“编辑标记”按钮并粘贴选项。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。