请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
我正在使用ccs7。 对于每个项目,都有一个用于导入和导出项目设置的选项。 该选项只导出包含路径和符号设置,而不导出链接程序设置。 是否可以导出链接程序设置,如其它库(包括设置)?
如果是,请告诉我如何操作。 因为在我的项目中,我需要包含一些静态库。因此,每次创建项目时,都需要导入设置,并且需要手动包含静态库。 为避免导出链接程序设置选项可用,此选项非常有用。