请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
大家好。
我对EVM版本的配置问题有一些疑问
我安装了CCS (版本:7.1)和0.0.0016万 03.02 00.05 (ti-processor-SDK-RTos-k2hk -EVM-PDVM-PDM.PDK-Windows-x86-Install)
用于K2EVM-HK (SoC:66AK2H12X,配有安全加速器)。
安装CCS后,PDK_k2hk_4_0_5似乎会自动更新,但不会更新。
我如何知道CCS是否检测到当前的PDK不是最新版本(PDK _k2hk _4_0_5)并自动执行更新?
如果您有任何想法,这将非常有帮助
此致,
MJ