This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS安装后自动更新为PDK k2hk 4 _0_5

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/588284/ccs-automatic-update-to-pdk_k2hk_4_0_5-after-ccs-installation

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。

我对EVM版本的配置问题有一些疑问

我安装了CCS (版本:7.1)和0.0.0016万 03.02 00.05 (ti-processor-SDK-RTos-k2hk -EVM-PDVM-PDM.PDK-Windows-x86-Install)
用于K2EVM-HK (SoC:66AK2H12X,配有安全加速器)。

安装CCS后,PDK_k2hk_4_0_5似乎会自动更新,但不会更新。

我如何知道CCS是否检测到当前的PDK不是最新版本(PDK _k2hk _4_0_5)并自动执行更新?

如果您有任何想法,这将非常有帮助

此致,

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MJ,

    >>我如何知道CCS检测到当前的PDK不是最新版本(PDK_k2kh_4_0_5)并自动执行更新?
    CCS不会自动验证SDK的子组件版本,例如您正在使用的SDK。 主要原因是SDK通常是作为一个完整的软件包创建和分发的,其组件版本经过完全验证。 建议不要混合和匹配不同版本的子组件,因为这会导致您进入"未测试"和"不支持"区域。

    如果您需要更新SDK的单个组件,我强烈建议您在C6000多核DSP论坛上与专家联系。
    e2e.ti.com/.../

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔