This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:CCS 7.1 Stopped working after Windows10 automatic update today,MSVC运行时DLL msvc110r.dll未找到

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/589163/ccs-codecomposer-ccs-7-1-stopped-working-after-windows10-automatic-update-today-msvc-runtime-dll-msvc110r-dll-not-found

部件号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他部件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我在14日安装了一个全新的CCS 7.1。

今天,Microsoft安装了Windows 10的自动更新,并将MSVC Runtime 110作为其中的一部分卸载。

现在CCS不再启动。

错误:(从荷兰语翻译,英语错误可能略有不同:

CCStudio.exe:系统错误。
无法继续执行代码,因为未找到MSVCR110.dll。

从14日到今天,我没有安装或卸载任何软件。 并在过去几天内多次使用CCS 7.1。

Windows 10 Home Edition (64位)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过重新安装32位msvc运行时并选择"修复"选项修复了此问题(尽管我安装了64个Windows 10,但使用64位安装程序重新安装时未修复此问题)。
    通过下面的Microsoft链接请求downoad,然后选择VSU_4\vcredist_x86.exe
    www.microsoft.com/.../details.aspx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jan,感谢您提供最新信息,并提醒您问题是如何解决的。