请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CODECOMPOSER 主题中讨论的其他部件:CCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
我在14日安装了一个全新的CCS 7.1。
今天,Microsoft安装了Windows 10的自动更新,并将MSVC Runtime 110作为其中的一部分卸载。
现在CCS不再启动。
错误:(从荷兰语翻译,英语错误可能略有不同:
CCStudio.exe:系统错误。
无法继续执行代码,因为未找到MSVCR110.dll。
从14日到今天,我没有安装或卸载任何软件。 并在过去几天内多次使用CCS 7.1。
Windows 10 Home Edition (64位)