This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEMU110-U:确认TCLK速度的规格

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/588134/ccs-tmdsemu110-u-confirm-the-specification-for-tclk-speed

部件号:TMDSEMU110-U

工具/软件:Code Composer Studio

TI专家,您好!

请让我确认以下问题。

[问题]
请告诉我TMDSEMU110-U的最大TCLK速度吗?

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    请您提供您的答案吗?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaka

    TMDSEMU110-U的默认TCLK设置已经将其最大频率设置为大约2.5MHz。  

    当然,我使用MSP432 Launchpad在电线上测试了它,示波器告诉我它略高于2.668MHz。 我不一定能说出差异的原因,但它在同一个球场。  

    此致,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rafael:

    感谢您的回复。
    我明白了。

    此致。
    Kaka