This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713:断点如何停止CPU?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/587601/ccs-tms320c6713-how-does-the-break-point-halts-the-cpu

部件号:TMS320C6713

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我知道硬件断点和软件断点是什么... 以下文章对其进行了很好的解释。

http://processors.wiki.ti.com/index.php/How_Do_Breakpoints_Work

本文介绍了如何检测断点... 我的问题是,如果检测到断点,仿真器如何在检测到断点的特定点停止CPU????? 为使处理器停止它,处理器收到了哪些信号等????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Amal:

    我已将此信息转发给软件专家。 他们的反馈应在此处发布。

    巴西
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Cvetolin Shulev-XID...

    正在等待软件专家的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amimal,

    听起来您是在问TI如何设计具有集成仿真逻辑集的多级管道处理器,该逻辑集允许CPU架构在运行和步进时实现无缝,非侵入式的可观察性和可控性。 如果您想要详细描述该设计中涉及的信号,您需要了解大量专利和专有设计数据库的主题。

    也许您提出了一个简单得多的问题,实际上可以在公共论坛上回答。 在这种情况下,请更详细地解释您要求的内容以及需要此信息的原因。

    此致,
    RandyP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢RandyP的回复。

    实际上,我没有这样的意图来访问任何专有设计数据库。 我只是出于研究目的,出于好奇... 我正在挖掘...就像考虑在收到软件断点时将JTAG仿真器连接到TMS320C6713 ... JTAG如何在中断点内部停止DSP内核!!!! 里面发生了什么??? 是否有一些内部针脚,比如说,如果向下拉会使CPU停止????? 我只需要一个概括性的概述...就像通常会发生什么????

    此致,
    阿玛尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amimal,

    对于软件断点,CCS将指令替换为断点指令。 当达到断点指令时,处理器会停止,并向CCS发出停止信号,CCS将返回原来的指令,以便可以正确执行。

    对于硬件断点,寄存器设置由用户定义并编程到内部仿真逻辑中,以检测选定的条件。 如果用户对处理器进行编程,则仿真逻辑会中止处理器。

    您可以从 TMS320C6000:JTAG电路板设计中获得一些更好的概述信息

    此致,

    RandyP