工具/软件:Code Composer Studio
我安装了CCSv7,但当我尝试调试“闪烁的LED”示例时,我收到了此调试消息
[开始:德州仪器(TI) XDS100v2 USB调试探头_0]
执行以下命令:
%ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile -RV -o -f inform,logfile=yes -S pathlength -S完整性
[结果]
——— [打印主板配置路径名]------------------
C:\Users\DFORCH~1\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\ti\0\0\BrdDat testBoard.dat
——— [打印reset-command软件日志文件]------------------
该实用程序选择了100或510类产品。
该实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
软打开控制器时发生错误。
——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------
此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。
值为'-151'(0xffffff69)。
标题为'C_ERR_FTDI_OPEN。
解释如下:
连接过程中使用的FTDI驱动器功能之一
返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
更多信息:没有插入XDS100,XDS100序列号无效,
XDS100 EEPROM空白,FTDI驱动程序缺失,USB电缆故障。
使用'commen/uscif'中的xds100serial命令行实用程序
用于验证XDS100是否可以定位的文件夹。
[结束:Texas Instruments XDS100v2 USB调试探头_0]
当我检查Windows 764位硬件管理员时,XDS100驱动程序有警告图标,他们说
No están ó n instalados los controladores para este dispositivo。 (Código 28)
para buscar un controlador para este dispositivo, haga clic en actualizar controlador.
未安装此设备的驱动程序。 (代码28) 要查找此设备的驱动程序,请单击更新驱动程序。
但当我单击Internet上的驱动程序更新时,它将不会找到任何内容。
如何解决这些问题?