This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万D:未安装XDS100 V2

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/587743/ccs-tms320f28377d-xds100-v2-not-installed

部件号:TMS320F2.8377万D

工具/软件:Code Composer Studio

我安装了CCSv7,但当我尝试调试“闪烁的LED”示例时,我收到了此调试消息

[开始:德州仪器(TI) XDS100v2 USB调试探头_0]

执行以下命令:

%ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile -RV -o -f inform,logfile=yes -S pathlength -S完整性

[结果]


——— [打印主板配置路径名]------------------

C:\Users\DFORCH~1\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\ti\0\0\BrdDat testBoard.dat

——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

该实用程序选择了100或510类产品。
该实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。

软打开控制器时发生错误。

——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------

此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。

值为'-151'(0xffffff69)。
标题为'C_ERR_FTDI_OPEN。

解释如下:
连接过程中使用的FTDI驱动器功能之一
返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
更多信息:没有插入XDS100,XDS100序列号无效,
XDS100 EEPROM空白,FTDI驱动程序缺失,USB电缆故障。
使用'commen/uscif'中的xds100serial命令行实用程序
用于验证XDS100是否可以定位的文件夹。

[结束:Texas Instruments XDS100v2 USB调试探头_0]

当我检查Windows 764位硬件管理员时,XDS100驱动程序有警告图标,他们说  

No están ó n instalados los controladores para este dispositivo。 (Código 28)

para buscar un controlador para este dispositivo, haga clic en actualizar controlador.

未安装此设备的驱动程序。 (代码28)

要查找此设备的驱动程序,请单击更新驱动程序。 

但当我单击Internet上的驱动程序更新时,它将不会找到任何内容。

如何解决这些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    通常,XDS100设备驱动程序是在安装CCS时安装的,因此我怀疑有故障导致无法正确安装。

    在这种情况下,Windows驱动程序通常安装在下面的目录下。 您可以尝试直接从控制面板的设备管理器手动安装它们。

    C:\ti\ccsv7\CCS_base\emulation\drivers\FTDI_drivers

    如果这不起作用,我会尝试在另一台主机上使用同一个主板,以排除此机器专用的任何内容。

    以下线程中显示了一些其他相关的XDS100问题,仅供参考:
    e2e.ti.com/.../55.8047万
    e2e.ti.com/.../40.6583万
    e2e.ti.com/.../190.4904万

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔