This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC1310:CCS 7.1 (Linux):内存浏览器中的鼠标滚动中断

Guru**** 2557810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/586883/ccs-launchxl-cc1310-ccs-7-1-linux-mouse-scroll-in-memory-browser-is-broken

部件号:LAUNCHTXL-CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

在Linux上使用CCS 7.1 .0.0.0016万 时,内存浏览器中的鼠标滚动被中断。

输入地址后,我可以用鼠标向上或向下*滚动一次*。

滚动事件后,向下滚动无效,向上滚动将向下跳2-3 kb并停留在该位置。

进一步滚动鼠标不起作用。

如果我重新调整地址字段的焦点并按ENTER键(或输入新地址),则会重复此行为-我可以成功滚动*一次*,然后它停止响应向下滚动,跳转并在向上滚动时卡住。

使用键盘滚动(在内存窗口中单击焦点后出现箭头或PgUp/PgDn)显示为按预期工作。

在其他视图(例如拆卸,ROV,代码编辑器等)中滚动似乎也正常-显然只有内存浏览器受到影响。

其他人是否可以重现此行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我可以在Ubuntu 14.04 上的7.1 0.0.0016万 中重现此行为。 当鼠标停止滚动时,我可以通过点击PgUp/PgDown并再次执行此操作来解决问题-但只需执行一次。

    因此,我提交了错误号CCSEIDE-3114。 大约半小时后,您可以在下面我签名的链接SDOWP中查看其状态。

    对此造成的不便,我深表歉意。
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可爱,谢谢