请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHTXL-CC1310 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
在Linux上使用CCS 7.1 .0.0.0016万 时,内存浏览器中的鼠标滚动被中断。
输入地址后,我可以用鼠标向上或向下*滚动一次*。
滚动事件后,向下滚动无效,向上滚动将向下跳2-3 kb并停留在该位置。
进一步滚动鼠标不起作用。
如果我重新调整地址字段的焦点并按ENTER键(或输入新地址),则会重复此行为-我可以成功滚动*一次*,然后它停止响应向下滚动,跳转并在向上滚动时卡住。
使用键盘滚动(在内存窗口中单击焦点后出现箭头或PgUp/PgDn)显示为按预期工作。
在其他视图(例如拆卸,ROV,代码编辑器等)中滚动似乎也正常-显然只有内存浏览器受到影响。
其他人是否可以重现此行为?