工具/软件:Code Composer Studio
当我按“暂停”时,我使用6.2 0和DSP/BIOS 5.42 .0.07 运行(调试)示例代码
CCS显示“No source available for "idl_loop() at C:/ti\C55_caf_CCS.CCS.CCS\build\csv5\Debug\CSL_USB_IsoFullSpeedExample_Out 02.00 :{3} 0x20cf8{4}"" (在C:/ti\C55_caf_CCS.CCS\Build 02.04 5\Debug\CSL_USB_UST_
或显示“No source available for "FXN_F_run() at C:/...... "
我的步骤如下:
1.将"C55_Connected_Audio_Framework-Install.Connect-Setup"安装02.04 到c:02.00 .02.00 02.04
2.打开CCS6并选择工作区 c:02.00 02.04
3.导入CCS项目,按“全选”,然后按“完成”
4.项目->构建所有,构建成功
5.视图->目标配置,在02.00 用户定义的位置导入目标配置“c:\ti/C55_caf_user.cml/build/Ccsv5/c5535_eZdsp.cxml 02.04 ”
6.打开 c5535_eZdsp.CCXML,gel文件选择“c:\ti/C55_caf_gas.gel 02.00 ”并保存02.04
7. ZEDSP板卸下SD卡,连接J3,J4并将J1连接到PC,然后将J2连接到PC
8.运行->调试,编辑 c5535_eZdsp.CCXML->Program->Workspace,选择 CSL_USB_IsoFullSpeedExample_Out,然后按应用并继续
9.重新启动,它将运行到main(),按RUN,然后按SUSPEND,将出现错误
为什么出现错误并且eZdsp主板无法正常工作?
如何在CCS6中正常运行示例?
我希望你能帮我,谢谢。