This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDX5535EZDSP:02.00 02.04 调试问题

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/586878/ccs-tmdx5535ezdsp-c55_caf_02-00-02-04-debug-problems

部件号:TMDX5535EZDSP

工具/软件:Code Composer Studio

当我按“暂停”时,我使用6.2 0和DSP/BIOS 5.42 .0.07 运行(调试)示例代码

CCS显示“No source available for "idl_loop() at C:/ti\C55_caf_CCS.CCS.CCS\build\csv5\Debug\CSL_USB_IsoFullSpeedExample_Out 02.00 :{3} 0x20cf8{4}"" (在C:/ti\C55_caf_CCS.CCS\Build 02.04 5\Debug\CSL_USB_UST_

或显示“No source available for "FXN_F_run() at C:/...... "

我的步骤如下:

1.将"C55_Connected_Audio_Framework-Install.Connect-Setup"安装02.04 到c:02.00 .02.00 02.04

2.打开CCS6并选择工作区 c:02.00 02.04

3.导入CCS项目,按“全选”,然后按“完成”

4.项目->构建所有,构建成功

5.视图->目标配置,在02.00 用户定义的位置导入目标配置“c:\ti/C55_caf_user.cml/build/Ccsv5/c5535_eZdsp.cxml 02.04 ”

6.打开 c5535_eZdsp.CCXML,gel文件选择“c:\ti/C55_caf_gas.gel 02.00 ”并保存02.04

7. ZEDSP板卸下SD卡,连接J3,J4并将J1连接到PC,然后将J2连接到PC

8.运行->调试,编辑 c5535_eZdsp.CCXML->Program->Workspace,选择 CSL_USB_IsoFullSpeedExample_Out,然后按应用并继续

9.重新启动,它将运行到main(),按RUN,然后按SUSPEND,将出现错误

为什么出现错误并且eZdsp主板无法正常工作?

如何在CCS6中正常运行示例?

我希望你能帮我,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yu,

    [报价用户="Yu Abby"]

    CCS显示“No source available for "idl_loop() at C:/ti\C55_caf_CCS.CCS.CCS\build\csv5\Debug\CSL_USB_IsoFullSpeedExample_Out 02.00 :{3} 0x20cf8{4}"" (在C:/ti\C55_caf_CCS.CCS\Build 02.04 5\Debug\CSL_USB_UST_

    或显示“No source available for "FXN_F_run() at C:/...... "

    [/引述]

    这些不是真正的错误,而是调试器消息,通知您调试器无法找到相关源代码以打开源代码行调试。 原因可能有所不同,例如正在编译的程序不包含该信息,或者源文件丢失或从预期位置移动。 我认为idl_loop与BIOS内核有关。 也许还有另一个符号。  

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    我认为这个例子不能正常工作,因为电脑无法连接到USB,我会研究这个问题,谢谢。