请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430G2553 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我需要在MSP430启动板1.5 中执行项目。 为此,我下载并安装了最新版本的CCS i.e v7。 但它显示了一个我不理解的错误。 所以我下载了以前的6.0 .0版本。 然后我创建了一个闪盘项目。 但下载程序时卡在57 % 中。 我真的厌倦了安装这样的不同版本。 请任何人简要说明如何在MSP430启动板中使用CCS执行简单的闪烁式项目。请不要在youtube中提供视频链接。 我看了大部分,我想这是我在安装CCS时错过的东西。 我正在使用Windows 8.1。