This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:CCS安装问题。

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/586589/ccs-msp430g2553-ccs-installation-problem

部件号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

  我需要在MSP430启动板1.5 中执行项目。 为此,我下载并安装了最新版本的CCS i.e v7。 但它显示了一个我不理解的错误。 所以我下载了以前的6.0 .0版本。 然后我创建了一个闪盘项目。 但下载程序时卡在57 % 中。 我真的厌倦了安装这样的不同版本。 请任何人简要说明如何在MSP430启动板中使用CCS执行简单的闪烁式项目。请不要在youtube中提供视频链接。 我看了大部分,我想这是我在安装CCS时错过的东西。 我正在使用Windows 8.1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请压缩CCSv7安装的install_logs文件夹的内容,以便我可以帮助您解决安装问题。
    谢谢!
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

       我现在正在使用CCS 6.1。 我创建 了一个由BLINK引导的项目,它构建良好,但下载程序时57 % 卡滞。 为什么这样,没有显示错误,所以我不明白是什么问题。 请通过this.e2e.ti.com/.../CCS.rar与我联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将问题发布到新的主题上,因为能够帮助您的人可能看不到这一点。

    丹麦语