工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我想使用CCS Debug在TDA3x的EVE内核上加载二进制(只不过是Radar SDK的FFT Applet的测试向量)。 我正在使用的JTAG是Spectrum 560v2 USB仿真器。
当我尝试在连接到Eve内核后加载二进制文件时,会显示以下错误:
ARP32_EVE_1:在长度0x4的第1页上的0x8503万处读取内存块时出现问题:(错误-1065 @ 0x8503万)无法访问设备内存。 验证内存地址是否在有效内存中。 如果错误仍然存在,请确认配置,关闭电源后重启板和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。 (仿真软件包6.0 .14.5)
ARP32_EVE_1:文件加载器:验证失败:目标读取0x8503万@数据失败
ARP32_EVE_1:GEL:文件:E:\Code5\PTHP_IND_16_003\Radar_SDK\processor_SDK_radar_11\ti_components\Algorithms_codecs\eve_SW_01_13_01_00\apps\FFT\test\elf_out \test_eveFFT.eve.out:加载失败。
注意:当我尝试在 同一个内核上加载其他二进制文件(从Radar SDK Usecase生成的二进制文件)时,它工作正常。