This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:无法从使用Spectrum 560v2 6.1 仿真器的CCS ()调试中将二进制加载到TDA3x EVE内核上

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/586510/ccs-unable-to-load-binary-on-tda3x-eve-core-from-ccs-6-1-2-debug-with-spectrum-560v2-usb-emulator

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想使用CCS Debug在TDA3x的EVE内核上加载二进制(只不过是Radar SDK的FFT Applet的测试向量)。 我正在使用的JTAG是Spectrum 560v2 USB仿真器。  

当我尝试在连接到Eve内核后加载二进制文件时,会显示以下错误:

ARP32_EVE_1:在长度0x4的第1页上的0x8503万处读取内存块时出现问题:(错误-1065 @ 0x8503万)无法访问设备内存。 验证内存地址是否在有效内存中。 如果错误仍然存在,请确认配置,关闭电源后重启板和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。 (仿真软件包6.0 .14.5)
ARP32_EVE_1:文件加载器:验证失败:目标读取0x8503万@数据失败
ARP32_EVE_1:GEL:文件:E:\Code5\PTHP_IND_16_003\Radar_SDK\processor_SDK_radar_11\ti_components\Algorithms_codecs\eve_SW_01_13_01_00\apps\FFT\test\elf_out \test_eveFFT.eve.out:加载失败。

注意:当我尝试在 同一个内核上加载其他二进制文件(从Radar SDK Usecase生成的二进制文件)时,它工作正常。