This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C129ENCPDT:加载程序错误

Guru**** 2576575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/585893/ccs-tm4c129encpdt-load-program-error

零件号:TM4C129ENCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

我正在将CCS V7与XDS2xx探头一起使用,观察到XDS100V2探头存在相同的问题。

直到上周五,我没有遇到任何问题,突然,当我去调试程序时,我得到了以下信息。

我发现可以通过从debug文件夹中删除.starts文件夹并重新启动CCS应用程序来恢复此信息。

但是 ,工作一两次后,我再次遇到了故障。

我还发现调试第一次尝试连接失败,我必须单击“重试”按钮才能使调试器连接。

 这是最令人沮丧和浪费大量时间的事情,希望得到有关如何解决此问题的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Barry,
    通常,当调试器无法找到要加载的可执行文件时(由于某些构建错误),会发生此错误。 我不认为这是您的情况。 是否在控制台中看到任何其他错误消息? 当您清除.启动文件夹以再次解决该问题,然后再返回一位错误时,您是否正在重建该项目?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki-Soo

    我放弃了7.1 ,回到6.2 ,一切都很好。

    7.1 中,每次删除“.starts”文件夹并重新启动CCS IDE后,CCIDE都能正常工作,但这非常痛苦,而且根本没有效率。

    总之,我发现CCS上的调试/JTAG是不好的。

    即使在调试连接正常工作时,我几乎每次尝试连接时都会看到调试连接失败,单击"重试"后,就会看到一个正常工作的连接。

    当我在TIRTOS下得到异常时,堆栈跟踪被销毁,您只能得到问题所在的任务的信息。

    基本上都是咯吱作响的,我喜欢处理器,喜欢TIRTOS固件,这让我很恼火。

    我想这是一个你得到你所支付的东西的例子。

    我不需要一直删除文件夹或修复损坏的文件,调试应该对程序员有所帮助,而不是进一步使他们感到沮丧。