This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2812:是否可以在不停止处理器的情况下进行连接?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/586621/ccs-tms320f2812-is-it-possible-to-connect-without-halting-the-processor

部件号:TMS320F2812

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用CCS 6.1 .1.0.0022万 和XDS510LC USB 仿真器连接到TMS320F2812。

是否可以在不停止此处理器的情况下进行连接?

如果是,我是否有合适的仿真器来执行此操作?

到目前为止,我已经尝试过这些方法:

-将“调试”配置设置为:“无初始化脚本”,“仅加载符号”,“无验证”,“连接时不重置目标”

-在系统上的所有F2812.gel文件中的“OnTargetConnect()”下注释掉了“GEL_Reset();”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已经观看 过此视频? 我相信这表明了你在寻找什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 此视频帮助了我们。

    我从视频中了解到需要单击顶部工具栏中的"启用实时"图标。 完成后,我现在可以连接, CCS说处理器正在 运行。 但是 ,当我连接时,应用程序中的SPI接收中断停止运行。 我尝试设置SPIPRI.bit.free =1,但连接时中断仍停止运行。

    我将其标记为"已回答"。 如果我无法找出中断问题,我会提出一个新问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴您现在能够连接到正在运行的目标。 如您所述,如果需要,请针对中断问题启动新的帖子。