请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2812 工具/软件:Code Composer Studio
我正在使用CCS 6.1 .1.0.0022万 和XDS510LC USB 仿真器连接到TMS320F2812。
是否可以在不停止此处理器的情况下进行连接?
如果是,我是否有合适的仿真器来执行此操作?
到目前为止,我已经尝试过这些方法:
-将“调试”配置设置为:“无初始化脚本”,“仅加载符号”,“无验证”,“连接时不重置目标”
-在系统上的所有F2812.gel文件中的“OnTargetConnect()”下注释掉了“GEL_Reset();”。