This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5545:调用hex55工具

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/586135/ccs-tms320c5545-invoke-hex55-tool

部件号:TMS320C5545

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我们正在开发5545 Booster Pack,并且正在将.out文件转换为.bin文件。

我们参考了此链接,但我们不知道如何调用Hex55工具。

"processors.wiki.ti.com/.../Creating_a_SD_card_boot_image_for_C55x"

谢谢!

Tirth不丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您使用的是哪个版本的CCS? 后期版本的CCS将十六进制工具选项集成到CCS项目属性中,因此您可以轻松地对其进行配置。

    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    我的版本是6.2 .0。

    这是我在项目属性下看到的,我找不到Hex55工具。

    我需要使用Hex55工具的主要原因是,根据wiki,为了创建引导映像,需要添加以下命令:

    "hex55 -boot -v5505 -serial8 -b -o output_file_path_name input_file_path_name" 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tirth Bhuta 说:
    以下是我在项目属性下看到的内容,我找不到Hex55工具。[/QUOT]

    在‘项目’菜单中选择‘属性’选项。 这将打开项目属性:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关十六进制实用程序的更多文档,请参阅汇编语言工具用户指南的第13节:
    www.ti.com/.../spru280i.pdf

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了Hex55工具,谢谢KI。

    要输入命令"hex55 -boot -v5505 -serial8 -b -o output_file_path_name input_file_path_name "并将我的项目从.out转换为.bin,我要在Hex55实用程序中的哪个位置上载该命令行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议在对话框的相关字段中启用正确的选项。 您要查找的许多选项都在Boot Table Options (引导表选项)和Output Format Options (输出格式选项)下。 选择正确的选项后,它将正确填充命令行标志