This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:如何在CCS中使用集成Energia和C代码?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/585782/ccs-msp430f5529-how-to-use-integrate-energia-and-c-code-in-ccs

部件号:MSP430F5529
主题中讨论的其他部件: Energia

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用MSP430F5529,并且已经使用C和 Energia编写了CCS中的主要代码部分。 最后 ,我想将Energia 和CCS中编写的代码集成到CCS中。

 如何在CCS中使用Energia代码? 我的CCS代码有各种源文件和头文件。 因此,最终的主文件将包括各种头文件和 Energia 代码。

我在 CCS中导入了Energia草图,发现它是作为SEpote 项目导入的,并且使用GNU编译器,而C代码使用的是MSP430GCC编译器。 我尝试使用依赖关系,但未能生成代码。 我不知道如何编译

我无法确定如何 使用MSP430 GCC编译器编译Energia代码,或者是否有其他方法可以执行此操作。

请帮助我找到一种方法来完成此任务。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Energia运行C代码,它只是有一些额外的库来简化操作。 将C端口连接至Energia可能比另一个方式更容易。