请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5529 主题中讨论的其他部件: Energia
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在使用MSP430F5529,并且已经使用C和 Energia编写了CCS中的主要代码部分。 最后 ,我想将Energia 和CCS中编写的代码集成到CCS中。
如何在CCS中使用Energia代码? 我的CCS代码有各种源文件和头文件。 因此,最终的主文件将包括各种头文件和 Energia 代码。
我在 CCS中导入了Energia草图,发现它是作为SEpote 项目导入的,并且使用GNU编译器,而C代码使用的是MSP430GCC编译器。 我尝试使用依赖关系,但未能生成代码。 我不知道如何编译
我无法确定如何 使用MSP430 GCC编译器编译Energia代码,或者是否有其他方法可以执行此操作。
请帮助我找到一种方法来完成此任务。 提前感谢。