部件号:EVMK2H
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我们尝试更新EVMK2H14的XDS200固件,以使其在Linux中的工作代码编写器出现故障。 我们已将设备移至Windows计算机,以验证它是否存在于Windows设备管理器中,而不是Windows设备管理器中。 设备管理器下没有端口。
在Windows中运行"xds2xx_conf get xds2xxu 0"后,现在出现了这种情况
错误:无法打开端口连接:xds2xxS:0
错误:测试失败
在以下链接中,http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS200 在更新固件时警告可能存在对XDS200的欺骗。 我是否可以采取任何步骤来恢复此故障,或者这似乎需要RMA?