This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EVMK2H:XDS200更新失败

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM1802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/592713/ccs-evmk2h-xds200-update-failed

部件号:EVMK2H

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我们尝试更新EVMK2H14的XDS200固件,以使其在Linux中的工作代码编写器出现故障。 我们已将设备移至Windows计算机,以验证它是否存在于Windows设备管理器中,而不是Windows设备管理器中。 设备管理器下没有端口。  

在Windows中运行"xds2xx_conf get xds2xxu 0"后,现在出现了这种情况

错误:无法打开端口连接:xds2xxS:0
错误:测试失败

在以下链接中,http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS200 在更新固件时警告可能存在对XDS200的欺骗。 我是否可以采取任何步骤来恢复此故障,或者这似乎需要RMA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周杰

    请参阅此相关帖子。  它解释了无法从Linux主机可靠地升级XDS200仿真器固件。

    https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/58.045万

    您还应熟悉此维客:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS200#Updating_the_XDS200_firmware

     

    对于板载安装了夹层XDS200仿真器的keystone EVM,板上没有用于在固件损坏时重新加载固件的JTAG接头。 有一个包含JTAG信号的EDGE卡连接器。  此边缘连接器在生产过程中用于初始加载仿真器固件。

     

    要恢复固件,需要将JTAG连接器连接到此接口。 您可以使用任何标准JTAG仿真器连接器。  我们建议使用传统14引脚插头或紧凑型20引脚插头。  有关这些连接器的详细信息,请访问:

     

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS_Target_Connection_Guide#JTAG_header_pinouts

     

     

    Emulation and Trace Headers Technical Reference Manual (SPRU655),网址为www.ti.com/lit/pdf/spru655

     

    EDGE连接器上的插针名称如下所示。 请注意,奇数针位于EDGE连接器的顶部。  您只需接线以下JTAG仿真信号:TRSTn,TMS,TDI。 TDO,RTCK和TCK。  目标电压检测TVD 需要连接至3.3V,您需要接地连接。 SRST可以连接,但为可选。

     

    下图显示了包含扁平XDS200仿真器的K2E EVM上的AM1802 JTAG连接。 这些是紧凑型20引脚插头所需的正确连接。

     

     

    一旦与AM1802建立了有效的仿真连接,您就可以按照上面链接的POST中提供的说明重新加载固件映像。 请注意,夹层XDS200仿真器通过USB电缆连接到PC主机。  需要安装此电缆才能完成固件更新。

     

    提供这些说明是为了帮助已损坏XDS200仿真器中的固件的客户。  执行这些步骤的客户自行承担风险。  TI不保证此过程。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    帖子已编辑以添加可见图片
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对主要员额作进一步修订。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Tom:

    非常感谢您的帖子! 修复我的坏了的XDS200仿真器对我真的很有帮助。
    EDGE连接器引脚输出中似乎存在错误。 在我的XDS200边缘连接器上,VCC_3V3的引脚编号为9,而VCC_1V8的引脚编号为14。

    Aleksander。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    无需连接电源引脚,只需连接JTAG信号。

    Tom