主题中讨论的其他部件:CCStudio, CC2650
工具/软件:Code Composer Studio
团队,
如果您计划解决此问题,以便CCS V7与2.25 (最新版本)兼容,请与您分享。
最佳,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
团队,
如果您计划解决此问题,以便CCS V7与2.25 (最新版本)兼容,请与您分享。
最佳,
基于此线程中引用的出色作品,我获得了一些针对Arch Linux的打包资料:CCS 7.2 (CCStudio),CGT ARM编译器5.2 .................................................................9 (ti-CGT-arm)和BLE SDK 2.2 .................................................................1 (ti-ble SDK)。 PKGBULD采用AUR,而构建的二进制包则采用此pacman repo (建议使用,因为从TI和Building下载需要很长时间):
服务器= http://arch.alexeicolin.com/arch/ti/x86_64/$arch
经过测试的端到端:安装软件包,打开CCS,完成XDC和TI-RTOS组件的安装,导入cc2650lp/simple_broadcaster (到目前为止,我只修补了这一个示例项目以正确导入和构建),构建,闪存到CC2650 LP,从电路板接收BLE数据包。
虽然确实构建了BLE SDK中的示例项目,但其设计似乎不是为了轻松导入和修改工作流... 这可能很有帮助(我没有尝试): github.com/.../cc26xx-ble-stack-example
已知问题:从CCS退出后CCS进程不会终止。 那么,killall -9 CCStudio。 症状类似于安装程序挂起(可能是glibc-CCS本身出现2.25 问题?)。