This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F-Q1:CCS V7 Linux安装挂起...glibc 2.25 The culrrirstrit?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/594586/ccs-cc2640r2f-q1-ccs-v7-linux-install-hangs-glibc-2-25-the-culrprit

部件号:CC2640R2F-Q1
主题中讨论的其他部件:CCStudioCC2650

工具/软件:Code Composer Studio

团队,

请参阅此处提及的类似问题:  

如果您计划解决此问题,以便CCS V7与2.25 (最新版本)兼容,请与您分享。

最佳,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lina:
    我已打开JIRA以跟踪此请求。 跟踪编号:CCSEIDE-3131

    我们明天将讨论此问题,届时我可以提供更好的更新。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ki:

    状态是什么? 我找不到您的JIRA的URL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题仍在调查中。 我们还没有解决问题的时间表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除降级lib32-glibc之外,是否还有其他变通办法?
    谁需要安装程序... 毕竟这是Linux。 如果我可以手动提取它就好了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起,目前除了降级glibc之外没有其他解决方法

    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对此也很感兴趣,因为降级glibc/libc不是我可以在开发计算机上执行的操作。 有一些使用chroot的变通办法,当然还有VM,但这些都是重负荷解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我放弃了。 我要使用gcc,我自己的cmake脚本基于实例中的makefile。

    但是,我通过先在虚拟机上安装CCS然后复制文件,成功地启动了CCS。 工作正常,直到CCS建议更新。 现在更新过程挂起。 这就是我离开的原因。 此外,我还是更喜欢CLION……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于此线程中引用的出色作品,我获得了一些针对Arch Linux的打包资料:CCS 7.2 (CCStudio),CGT ARM编译器5.2 .................................................................9 (ti-CGT-arm)和BLE SDK 2.2 .................................................................1 (ti-ble SDK)。 PKGBULD采用AUR,而构建的二进制包则采用此pacman repo (建议使用,因为从TI和Building下载需要很长时间):

      服务器= http://arch.alexeicolin.com/arch/ti/x86_64/$arch

    经过测试的端到端:安装软件包,打开CCS,完成XDC和TI-RTOS组件的安装,导入cc2650lp/simple_broadcaster (到目前为止,我只修补了这一个示例项目以正确导入和构建),构建,闪存到CC2650 LP,从电路板接收BLE数据包。

    虽然确实构建了BLE SDK中的示例项目,但其设计似乎不是为了轻松导入和修改工作流... 这可能很有帮助(我没有尝试): github.com/.../cc26xx-ble-stack-example

    已知问题:从CCS退出后CCS进程不会终止。 那么,killall -9 CCStudio。 症状类似于安装程序挂起(可能是glibc-CCS本身出现2.25 问题?)。