This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0714:我收到设备未识别错误,且CCS未识别XDS 200

Guru**** 2587085 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/597451/ccs-tms570ls0714-i-get-device-not-recognized-error-and-xds-200-is-not-recognized-by-ccs

部件号:TMS570LS0714
主题中讨论的其他部分: UNIFLAASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

在为TMS570LS014导入CCS中的项目时,我收到一个错误: 设备'Cortex R.7570LS0714'与0714与受支持设备中的not...es不匹配。或无法识别

当我尝试编辑调试配置时,"程序"选项卡不会自动检测XDS 200 USB。 但是,我可以使用TI uniflash版本4.1 .2.1329 (单独安装)进行刷新。 所以我的PC确实能识别XDS200。

有什么建议?  

谢谢

 Vani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vani,
    听起来您在CCS安装中缺少Hercules的设备支持。 您可以尝试在现有安装上重新运行安装程序。 然后,安装程序将检测现有安装,并允许您添加最初未安装的其他组件。 确保选择了Hercules和XDS组件。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:

    感谢您的快速响应。 我通过为频谱和处理器选择XDS 200来重新安装几次。 未解决问题。

    谢谢
    Vani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vani,
    您能否发布JTAG连接测试的结果?
    www.youtube.com/watch

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    清理完大量内容后,我的工作空间出现如下错误。

    我的目录中确实有TIXDS2XXUSB_Connection.xml,并且TMS570LS714.CCXML确实存在。

    进行JTAG测试时,我收到以下错误:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎引用了一些无效路径。 是否可以尝试使用新的工作空间文件夹并创建新的CCXML文件?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    忘记更新了。 谢谢,似乎存在一些路径问题,它现在可以正常工作。

    谢谢

     Vani