请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS570LS0714 主题中讨论的其他部分: UNIFLAASH
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
在为TMS570LS014导入CCS中的项目时,我收到一个错误: 设备'Cortex R.7570LS0714'与0714与受支持设备中的not...es不匹配。或无法识别
当我尝试编辑调试配置时,"程序"选项卡不会自动检测XDS 200 USB。 但是,我可以使用TI uniflash版本4.1 .2.1329 (单独安装)进行刷新。 所以我的PC确实能识别XDS200。
有什么建议?
谢谢
Vani