This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:链接时出错

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/597397/ccs-cc2640r2f-errors-during-linking

部件号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

我正在努力从bl_sdk_2_02_01_18移植CC260 4x4自定义板应用程序

简化ink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33。

我为带有预处理程序符号的自定义主板设置了一个单独的目录:

C:\ti\simplelink_cc2640r2_SDK_1_35_00_33\sources\ti\blestack\boards\CC2640R2_Custom</s>2640

我在链接过程中收到几个错误。 这可能是什么原因造成的? 我已附上

错误和控制台输出的屏幕截图。

谢谢!

Priya

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记了添加我正在使用simple外围设备加载offchip项目。
    自定义板具有外部闪存。

    谢谢!
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Priya:

    您是否更改了board.c以容纳您的主板文件? 您还应该从C:\ti\simplelink_cc2640r2_SDK_1_30_00_25\sources\ti\blestack\boards\CC2640R2DK_4XS复制2640复制电路板文件,然后复制到"CC2640R2_Custom"文件夹。

    - kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将CC2640R2_LAUNCHXL主板文件复制到自定义主板目录和
    已使用自定义板信息对其进行编辑。 这就是使用时的操作方式
    BLE_SDK_2_02_01_18,Launchpad有中间件目录。

    是否应该为simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33 (使用
    CC2640R2_4XS板)?

    谢谢!
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Priya:

    如果您要使用4XS板,则使用4XS板文件。 该过程可在CC2640R2文档“在自定义板上运行SDK”中找到。

    - kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主板现在正在做广告。 CC2640R2_LAUNCHXL主板文件工作正常
    作为起点很好。 我也试过4XS DK板,但一切都正常
    使用LAUNCHXL电路板。

    谢谢!
    Priya