请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1310 工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我的客户遇到以下问题:
在CC1310上运行的应用程序在一段时间后停止工作。 要显示原因,请尝试使用调试器连接到设备,而不重置目标,但没有成功。 我已更改了调试配置的相应设置,并且还编辑了Gel文件CC13xx.gel,以在连接到目标时关闭重置。 但调试器仍重置目标。已看到 此情况 , 但这 没有帮助。
您是否有任何想法,是否可以通过CC1310和6.1 的102.3连接到运行目标?
当我使用连接的调试器启动和运行应用程序时,它运行正常,因此我真的需要连接到正在运行的目标。
此致,
Mizanur