This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:连接到CC1310在6.1 中的运行目标。3.

Guru**** 2579335 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/598467/ccs-cc1310-attach-to-running-target-with-cc1310-under-ccsv6-1-3

部件号:CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我的客户遇到以下问题:

在CC1310上运行的应用程序在一段时间后停止工作。 要显示原因,请尝试使用调试器连接到设备,而不重置目标,但没有成功。 我已更改了调试配置的相应设置,并且还编辑了Gel文件CC13xx.gel,以在连接到目标时关闭重置。 但调试器仍重置目标。已看到 此情况但这 没有帮助。

您是否有任何想法,是否可以通过CC1310和6.1 的102.3连接到运行目标?

当我使用连接的调试器启动和运行应用程序时,它运行正常,因此我真的需要连接到正在运行的目标。

此致,

Mizanur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您是否可以尝试从目标配置中完全删除凝胶文件?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我不确定如何从目标配置中完全删除凝胶文件。
    我在调试会话期间使用了ToolS-Gel文件并删除了所有Gel文件。 但每次我再次运行调试程序时,gel文件cc13xx.gel都会出现在列表中。
    我试图在文件系统中重命名GEL目录,以完全“隐藏”GEL文件,似乎可以正常工作。 运行调试程序时,目标只会立即停止,而不会重置。

    此致,
    Marek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [QUOTE USER="Marek Klimes">我不确定如何从目标配置中完全删除GEL文件。[/QUOT]按照目标配置的"初始化脚本"字段中指定的方式加载GEL脚本。 如果您从 Ice Pick_C,CS_DAP_0和Cortex_M3_0的"初始化脚本"字段中删除GEL文件的名称,然后保存目标配置,则不会加载GEL文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另请参阅software-dl.ti.com/ccs/esd/training/modules/target_configurations/CCSv5-TargetConfigurations.pptx的幻灯片18

    如Chester所述,您需要检查Connections (连接)字段中每个节点的'Initialization Script'(初始化脚本)字段(ice_pick _C,CS_DAP_0和Cortex_M3_0),并确保其清晰。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我从Cortex_M3_0配置中删除了初始化脚本。属性我现在可以连接到正在运行的目标而无需重置。

    此致,

    Marek