This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:GUI Composer V2应用程序不能与Safari一起使用

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/598796/ccs-tms320f28379d-gui-composer-v2-application-does-not-work-with-safari

部件号:TMS320F2.8379万D

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我有一个GUI Composer V2应用程序用于我的启动板F2.8379万D设计。 它与Windows PC完美配合,但我在ipad和iphone上运行Safari时遇到问题。 当我输入应用程序的链接时

dev.ti.com/gc/preview/default/Application/index.html  

对于Safari,将弹出“TI云代理安装”消息,显示3个步骤。 当我按安装映像时,会出现“icloudagentbridge.safariextz”,当我按下载映像时,会出现“icloudagent.dmg”

这两种版本都不能安装到IOS版本10.3 的Safari中。2.

是否可以在移动设备上的Safari中打开GUI Composer V2应用程序?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    permantier 说:
    是否可以在移动设备上的Safari中打开GUI Composer V2应用程序?

    不是。问题不是Safari,但我们没有为工程师提供ARM端口。 抱歉

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你