请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8379万D 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我有一个GUI Composer V2应用程序用于我的启动板F2.8379万D设计。 它与Windows PC完美配合,但我在ipad和iphone上运行Safari时遇到问题。 当我输入应用程序的链接时
dev.ti.com/gc/preview/default/Application/index.html
对于Safari,将弹出“TI云代理安装”消息,显示3个步骤。 当我按安装映像时,会出现“icloudagentbridge.safariextz”,当我按下载映像时,会出现“icloudagent.dmg”
这两种版本都不能安装到IOS版本10.3 的Safari中。2.
是否可以在移动设备上的Safari中打开GUI Composer V2应用程序?
谢谢你