This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8235万:5.4 与CCS7:已更改联机资源的构建顺序

Guru**** 2578645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/599023/ccs-tms320f28235-ccs5-4-vs-ccs7-build-order-of-linkedresources-changed

部件号:TMS320F2.8235万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

当CCS7导入5.4 项目时,最后的link命令现在具有在使用--library选项引用库之前已联机的资源。

很遗憾,这会在我的上下文中导致一些链接错误。

是否建议使用CCS7与5.4 具有完全相同的库和联机资源顺序?

此外,在第一步中,我使用

具有CCS7的C2000代码生成工具5.1 4。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果对传递到链接器的文件的顺序有一些依赖关系,则可以通过主构建设置中的链接顺序选项卡显式设置它:

    谢谢

    KI